This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555IDR

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1389399/tlc555-tlc555idr

器件型号:TLC555

工具与软件:

我使用 TLC555IDR 计时器 IC 设计了一个电路、在这个电路中、触发脉冲(来自连接器 J301)将其输出切换为高电平、并且其输出同时连接到一个光耦合器和一个 GPIO (采用并联检测方式)。 光耦合器需要5 -7mA、但在连接后、输出电压降至1.6V、不足以支持 GPIO 的高逻辑电平。 移除 GPIO 没有任何影响、但移除光耦合器会将输出恢复到3.3V。 根据数据表、TLC555IDR 可高达15mA 的拉电流。 有人可以帮助我澄清一下、我关于计时器电流源能力的结论是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    TLC555计时器并非设计用于提供大量电流。 您指的15mA 规格来自绝对最大额定值表。 绝对最大值规格 旨在定义会损坏器件的短时应力。 在这种情况下、如果您尝试从 TLC555输出中拉出超过15mA 的电流、器件将损坏。 绝对最大值表的脚注1明确指出、这些额定值并不表示在这些条件下可正常运行。

    如果您查看电气特性表中的指定性能、您将会看到高电平输出电压是为  -1mA (5V 电源)和300μA (2V 电源)的输出电流指定的。

    通常、  在计时器输出和3.3V 电源之间添加一个上拉电阻器会有所帮助、这将有助于放宽 计时器的电流源要求。 上拉电阻器 之所以起作用、是因为计时器更擅长灌电流、而不是拉出电流。  您也可以考虑为光耦合器输入添加逻辑缓冲器。  

    此致、

    Zach