This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:任意数字信号的扇出?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1389381/lmk1c1104-fanout-for-arbitrary-digital-signals

器件型号:LMK1C1104

工具与软件:

您是否建议 LMK1C 系列扇出任意数字信号?  3.3V SPI SDO 或 CS 信号。  时间的不同占空比、通常为直流。   

我看到启用/禁用会出现问题、但我认为有一种权变措施。   

我们假设1G 始终处于高电平。  然后、LMK1C 芯片通过5个周期在 CLKIN 引脚上启用、CLKIN 执行 SPI CS 行为。  从不禁用。  这是否符合我的预期?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    LMK1C110x 器件需要看到时钟边沿才能使输出使能。 通常、它需要2-3个时钟边沿来启用输出。 另外、满足输入压摆率规格(0.1V/ns)也是关键。 虽然满足了这两个条件、但我认为您的系统应该没有问题。

    此致!

    Andrea