This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PLL 问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1389049/lmx2594-pll-question

器件型号:LMX2594

工具与软件:


您好!

我撰写的是另一个有关 LMX2594的问题。

目前、我需要在13.9GHz 到14.7GHz 之间以1kHz 为增量输出频率。

但是、当我从13.9GHz 开始并更改为13900.001,13900.002、13900.003MHz 时、在13900.003MHz 处、我会在13900MHz、13900.003MHz 和13900.006MHz 处获得输出、如随附图像所示。


在13900.004MHz、我会在13900MHz、13900.004MHz 和13900.008MHz 处获得输出。

每次我移动1kHz 时都会发生这种情况。

(在整数模式下、没有问题。 示例:13.9GHz)

我正在使用以下设置:

PFD:100MHz
调制:1000000

您能解释一下为什么会出现此问题吗?

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KO:

    这些是小数杂散、因为它以小数频率运行。  

    我们可以通过较小的电荷泵电流设置来降低杂散水平、并使用环路带宽远小于1kHz 的环路滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我已将电荷泵电流设置为尽可能低的值(3mA)、但改善是最小的。

    计算环路滤波器带宽达到1kHz 时、不太可能使用得出的值。(电容值过大、电阻值过小)

    还有其他解决方案吗?

    此致、

    韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KO:

    为了使环路滤波器组件对于小环路带宽变得实用、我们应该使用较小的电荷泵电流和相位检测器频率。

    总之、即使环路带宽小于1kHz、我认为分数杂散仍然存在、因为偏移频率太接近载波频率。 如果您的目标是-80dBc 杂散、我认为这是不可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 非常有帮助。

    此致、

    韩语