This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出在中心频率不改变

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1389688/output-not-changing-at-centre-freq

器件型号:LM567C

工具与软件:

您好、我已学会使用 LM567C 进行器件的扬声器检测。 我们讲授了使用电流检测、但如果扬声器的隔膜撕裂、仍会产生流动的电流、但不会产生所需的频率。  

我遇到了 LM567遇到一个语音解码器、教我用它来检测基于注入的频率的高或低音调。 我们购买了5个样片、我装配了电路、并开始使用函数 发生器测试该电路。 最初、我得到了预期的结果、如使用频率将电容器传递到 IC 的引脚3中、使用引脚8降低。 但我在一周后测试了同一个电路、现在一切都无法正常工作、更重要的是、频率不通过电容器、引脚3始终保持2V。 我甚至尝试通过传递电容器、但引脚3保持在2V、上面没有频率符号。 也更换了 IC 以确保结果不变。

请告诉我如何解决此问题。

此致

Ramachandra R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandra:

    我不知道原因是什么。 如果器件以前工作过、这意味着您使用正确的 RC 值对其进行了正确设置。 您以前使用过多少块电路板? 是否可以通过更换所有 R 和 C 重试?