This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PNVCO 不准确、是否正常?

Guru**** 2585405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1381386/lmx2820-pnvco-is-inaccurate-is-it-normal

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2582

工具与软件:

您好、

根据数据表、在 fVCO = 6.0GHz、100kHz 的条件下、PNVCO 应为110.3dBc/Hz、但实际测量值约为120dBc/Hz;在 fVCO = 10.2GHz、100kHz 的条件下、PNVCO 应为105dBc/Hz、但实际测量值约为106-110dBc/Hz。

您可以帮助建议在容差?之内

非常感谢、

Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    您是否有基准时钟的相位噪声图?

    此外、请将引脚41处的电容器更改为10µF。 这将减少带内噪声。 通过改变引脚3至1µF 上的电容器可以进一步降低噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、

    我们已 将引脚41处的电容更改为10µF、但问题仍然存在、 PNVCO 的电容值高于正常值。

    您能说明一下原因吗?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    您是否具有参考时钟的相位噪声图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    请看下面的图片。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    相位噪声很好、但功率非常大、超过19dBm。 您如何将此信号源连接到 LMX2582? 在馈送到 LMX2820之前是否进行了分压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、

    我们在馈送到  LMX2820之前实现了分压。  晶体振荡器的输出为19dBm、在连接衰减器后为 LMX2820提供13dBm。

    请说明原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是否有任何更新?

    期待您的回复。

    谢谢!

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    您能否分享您的衰减器原理图?

    您还可以使用高速示波器来测量衰减器前后基准时钟的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Noel、

    请查看以下 picfutres、了解"衰减器之前和之后"以及 衰减器的器件型号。

    谢谢!

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    我需要检查时钟的压摆率、您能否使用高速示波器来测量时钟波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

     我的手中没有高速示波器。  能否根据可用信息判断器件是否存在问题?

    谢谢!

    Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    参考时钟的相位噪声和压摆率都会影响 PLL 噪声。  

    现在我们知道相位噪声不错、因此我们需要研究压摆率是否不良、我们需要一个示波器来对此进行检查。

    总之、除了相位噪声和压摆率、我不知道您无法获得所需性能的原因。

    仅供参考、我快速检查了 EVM、10GHz 时的带内相位噪声应低于-110dBc/Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、

    非常感谢。