This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:LMK5C33216/LMK5B33216与 LMK5C33216A 之间的区别

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5B33216, LMK5C33216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1390134/lmk5c33216-the-difference-between-lmk5c33216-lmk5b33216-and-lmk5c33216a

器件型号:LMK5C33216
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

工具与软件:

您好!

我们以前已经向客户推广了 LMK5B33216、现在我们正在考虑 LMK5C33216或 LMK5C33216A。

我想知道 LMK5C33216、LMK5B33216和 LMK5C33216A 之间的区别是什么。

使用这三个器件是否有任何系统差异?

功率假设有何差异?

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    如果在 LMK5C33216和 LMK5C33216之间进行选择 A 、我们建议使用"A"版本。

    "A"版本是最新的器件、与"非 A"相比、与 LMK5B33216的寄存器/器件更多兼容。 与"非 A"相比、"A"版本在共模电压和 APLL2杂散方面有所改进。

    LMK5C 部件面向无线通信。 对 APLL3使用2457.6 MHz BAW VCO、而 LMK5B 器件适用于有线通信、并对 APLL3使用2500 MHz BAW VCO。

    总的来说、这三个部分基本相似。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我们是否有关于这三个器件的更详细的材料?

    另外、功耗呢? 某个版本的功耗有哪些改进?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、

    A 版本的功耗没有显著的改善。

    除了数据表文件之外、您能否说明还需要哪些详细信息?

    客户是否希望在非 A 和 A 之间切换?

    此致、

    Jennifer