This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:LOS 功能详细信息

Guru**** 2769595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387274/lmk04803-los-function-details

器件型号:LMK04803

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户使用 LMK04803BISQX、他们有一些问题需要联系您。

1) 1) 如数据表中所述、引脚62和引脚63可配置为 LOS 状态指示器。  器件引脚62/63 (Status_CLKin1)可用作 LOS 状态监控。

  1. 关于信号丢失的检测原理或检测窗口、您可以帮助说明在什么特定条件下会将输入信号判断为丢失? 对于输入信号的振幅、频率偏差和信号丢失持续时间、是否有明确的指示器要求?  
  2. 关于信号振幅、 数据表目前给出了0.5Vpp 的最小差分输入信号。 当振幅小于什么值时、将会报告警报?  

2)对于切换模式、如果输入信号丢失、则输出信号将锁定到丢失信号之前的状态。  在这种状态下、我们是否有相应的长期运营绩效数据? 如果它长时间保持在保持模式、能否保持输出信号的信号质量? 输出信号幅度、频率偏差和其他指示器是否会随时间变化? 如果输入信号未再次出现、是否会保持保持模式?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我明天会回到你身边。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    谢谢、期待您的回复。

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden

    1)

    除了数据表中列出的时序之外、我不确定触发 LOS 的输入要求。  我可以询问我们的设计团队并跟进。  

    2)  

    这一点很重要。  第8.3.5.5节很好地概述了频率稳定性。  对于振幅、不应发生变化、因为唯一要调整的是 VCO/VCXO 调谐电压。  可以无限期保持保持保持模式、但我没有任何长期数据来支持信号性能。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、会、

    非常感谢。 关于第一个问题的任何反馈?

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden

    在实验室中进行一些测试后、在信号低于80mV 时似乎触发了 LOS。  没有频率偏差机制、因为这不是"信号丢失"、而是解锁 PLL、该 PLL 可以通过数字锁定检测功能发出警报。  因此、只要 CLKIN 上存在振幅小于80mV 的信号表示真正的信号丢失、就会触发 LOS。   

    此致、

    会的