This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输入和输出时钟

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1390415/lmx2582-input-and-output-clock

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

我要将 HMC830LP6GE 替换为 LMX2582。

 LMX2582的输出将连接到 HMC744LC3 (HMC744LC3 输入差分范围:0.1~2Vpp)

A. LMX25120的差分输出范围是多少? 它是否与 HMC744LC3的输入匹配?

b.  PLL 支持哪些格式的输入时钟? 输入时钟是否有任何其他要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 早上好

    请参阅以下片段:


    根据 DS 的第8.1.3节、可以使用单端时钟或差分时钟。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    输出特性 适用于 REFOUT (输出引脚)、输入路径(REFin)适用于 OSCinP/N -这是否正确?

    我的疑问针对 REFOUT 引脚、因为我们没有在输出特性下指定它的电压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  

    输出特性 适用于 REFOUT (输出引脚)、输入路径(REFin)适用于 OSCinP/N -这是正确的吗?

    正确。  

    由于输出是推挽输出并需要上拉电阻、因此未指定典型电压范围。  
    输出功率取决于负载。  
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060098/lmx2582-why-will-inductor-pullup-increase-output-power

    如果我们看一下输出功率与频率间的关系图、我们基本上可以看到适用于50欧姆上拉电阻的7-8dBM 单端任意位置  


    8dBm 的射频功率对应于大约1.58Vpp:

    请注意、以阻抗匹配为代价、您可以使用电感上拉电阻器来实现更高的输出功率。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vicente。

    但是、由于它是推挽输出配置、并且我们将拉至 VCC (3.3V)、我们应该将输出电压视为3.3V 还是(根据上面的计算器)  1.58Vpp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    将输出电压摆幅视为1.58Vpp
    如前所述、可以使用电感上拉来提高输出功率(或电压摆幅)。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    我们 希望将 PLL 的输出连接到  HMC744LC3 (输入差分范围:0.1~2Vpp)。

    由于1.58Vpp 在该范围内、因此应该不用担心。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、1.58Vpp 是单端而非差分。  
    您也可以通过软件调整 OUTx_PWR 输出功率  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起-我有点迷路了。

    PLL 的输出差分电压是多少? 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是问题 Nandini  
    差分输出电压是 两个通常被反相的空气间单端信号之间的差值。  
    因此、如果您有一个1.58Vpp 单端信号、则差分结果是2 * VOD = 2 * 1.58 = 3.16Vpp  
    如前所述、可在 LMX2582上调节输出功率。  


    TI 高精度实验室通过一些视觉元素很好地解释了二者之间的区别。  

    www.ti.com/.../ti-precision-labs-introduction-to-clocks-and-timing.html

    例如^μ s

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Nandini:  
    输出缓冲器是 集电极开路、  不是推挽。  
    抱歉混淆-我想澄清一下。  

    此致、  

    Vicente