This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:脉冲扩展器更改了最近的行为变化。

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1378712/lmc555-pulse-extender-change-recent-change-in-behaviour

器件型号:LMC555

工具与软件:

我们已使用 LMC555CMM 计时器作为电源按钮的脉冲延长器、使用了以下电路。 系统可由外部直流电源或可拆卸电池供电。 +V. PIC 是由外部直流或电池供电的电源、+3V3.PERM 由 pic 微控制器开启。  

6年来、上述电路一直都能按预期工作。 在过去几个月中、随着新批次的部件、 行为发生了变化、并出现了间歇性故障。 连接可拆卸电池后、LMC555的作用就像触发了电源按钮一样。  

内部是否发生了可能导致行为改变的变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Owain、

    我们将进一步探讨这个问题、明天我会给您提供最新消息。  

    同时、您能否向我提供有关器件表现出的行为(例如示波器捕获)的其他信息?  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    向该电路加电时、LMC555的输出就像被触发一样变为高电平。

    VIN -施加的电源电压

    OUT - LMC555的输出

    这种行为似乎取决于器件的批处理/批次代码-当 LMC555芯片交换为不同的、可能较旧的批处理代码时、PCB 开始工作。  

    工作的批次代码:

    08VE

    0991.

    09X2.

    9通道

    967V

    不起作用的批次代码:

    152R

    32H9

    最好知道发生了什么变化以及是否有解决办法。

    谢谢!

    Owain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owain:

    感谢您提供示波器图、我将看到可以在这些批次代码上找到哪些信息。 同时:

    • 您能否确认您已将此问题复制到同一批次中的多个器件上?  
    • 鉴于器件意外触发、您是否还可以在同一期间提供触发引脚的捕获?
    • 您的示波器图中的 VIN 迹线是否是3V3PIC 线? 或 V. Perm 线路?  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、我们在同一批次中的多个器件上重现了问题、我们测试了超过60个出现了此问题的电路板。 我们遇到了另一个出现问题的批次代码:32JC。

    请在下面找到更新后的图表:

    监控引脚2、3、6、7和8:

    监控引脚2、3、6、7、8放大图:

    监控引脚2、5、6、7和8:

    监控引脚2、5、6、7、8、放大图:

    VIN 为+3.3V.VIN PIC 行、对图进行了重命名。

    谢谢!

    Owain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owain:

    您是否执行了 A-B-A 交换以验证计时器是否导致了问题?

    此致!

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是的、我们换用了同一 PCB 上的 LMC555CMM、它看起来是导致此问题的计时器。

    测试编号 标记 测试结果
    1. 152R 失败
    2. 9通道 开来
    3. 152R 失败
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owain:  

    计时器器件上没有上电复位、因此在上电期间输出将不可预测。  

    此致、  

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这是否意味着数据表始终不正确、或者仅仅是最近的裸片更改导致数据不可靠?

    引脚功能表规定、RESET_n 应连接到 V+以避免误触发、是否不再出现这种情况?

    是否应更改数据表以说明需要上电复位电路?

    我们已从2010年5月购买了1000件 National Semiconductor LMC555CMM、它们看起来像我们的原始设计、并且数据表显示的那样正常工作。

    此致、

    Owain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owain:  

    您突出显示的部分正确无误。 RESET 引脚与上电复位无关。 上电复位电路在设计中用于提供已知的上电状态。 定时器没有上电复位电路。 RESET 引脚从未提供此特性、仅可在器件完全上电时按产品数据表中所述的预期运行。 由于没有上电复位、因此当器件上电时、输出将是未知的。  

    此致、  

    Chris Featherstone