This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:LVCMOS 输出特性

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1386877/lmk6c-lvcmos-output-characteristics

器件型号:LMK6C

工具与软件:

嗨、团队:

您是否有不同电流测试条件下的 VOL 数据? 在 DS 中、最大值为0.66V、虽然我的客户需要它小于0.35V、但较低的 IOL 是否意味着较低的 VOL? 如果可选、可确保 VOL 小于0.35V 的最大等功耗 IOL 是多少?

谢谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    您是否知道客户正在使用哪个频率的 LMK6C? VOL <0.66V 规范是所有条件下(例如:200MHz 输出、高温、完整 VDD 范围、大容性负载等)的最坏情况。 我希望这里的典型用例要低一点、但我可以检查并查看我们是否有任何相关数据。  

    此致、  

    Connor   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    它是25MHz。 VOL 值是多少? 谢谢。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    根据我们的测试团队、VOL 的特点是静态扫描不同的 电压/电流负载条件、而不是测量示波器上的时钟输出。  如果有助于、我可以收集我们 EVM 上25MHz 输出的典型测量结果。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    您是否准备好了测量数据? 谢谢。  

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    我明天会在示波器上进行 VOL 测量。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    我在我们的 EVM 上测量了一个25MHz 型号的 LMK6C、VOL 与预期的一样非常接近0V。 在使用示波器的1M Ω 内部端接时、平均 VOL 约为-65mV。 使用示波器的内部50 Ω 端接电阻、测得的电压大约为-2mV。 基于端接、负载电容、阻抗匹配等、客户在其系统中会看到略有不同的结果。 不过、我认为它们应该在0.35V 以下具有足够的裕度。 如果这有帮助、请告诉我  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    完美! 我将与客户同步测试结果。

    此致、

    Yang