Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005EVM
在我的设计调试过程中,出现了下面几点疑问,希望能够帮我解答:
1.请问如果我的时钟输入为25Mhz,不对芯片进行配置,上电之后芯片会读取EPPROM中的默认配置,自动产生波形嘛
2.config6 bit27是否可以取0,让VCO自动校准
3.对于单端输入的时钟,即PRI_REF+连接晶振,PRI_REF-悬空,是否需要将时钟的直流偏置上拉到>0.7VCC,此时输出才为有效输出。
4.对于给出的CDCE62005EVM GUI软件,在软件上完成所有调试之后为什么软件上的LOCK灯不亮