This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392554/lmk05318b-clock-timing-forum

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户愿意在 OCXO 提供的10MHz 或1PPS 上同步输入、并具有1PPS 输出。

输出应支持相位与1PPS 信号的相位管理、但还支持脉冲宽度(循环比)管理。 是否可以管理循环比率?或者我们是否有更好的器件来支持此功能?  

感谢您的反馈  

Yves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:

    目前、我们不支持脉宽操作、所有输出均具有50%的占空比(无论输入如何)。 是需要特定的输出脉冲宽度还是"现成"?

    此致、

    Jennifer