This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:PWM 抖动

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374259/ne555-pwm-jitter

器件型号:NE555
Thread 中讨论的其他器件: EP

工具与软件:

大家好、我现在用非稳态配置中的 NE555芯片搭建一个测量电路。
在1811us 脉冲长度的输出上大约70us 的占空比抖动让我烦恼。
您能否解释原因并在可能的情况下提出(或一些)解决方案以进一步减少这种情况?

看着你的答复,

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marc、  

    我自己经常看到这种计时器在工作/支持方面的工作、它看起来像是触发器设置等示波器设置、或者复位引脚可能是悬空的。 我会检查一个不相关的额外侧注、即示波器探头已校准。 校准示波器探头应使波形更平方。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。
    我检查了您的评论:
    1)。 示波器以信号的上升斜率触发、并且触发电平设置正确。
    2)。 RESET 引脚 连接至 Vcc (通过 CAP 去耦至 GND)
    3)。 示波器是全新且经过校准的

    你有什么其他建议吗?

    谢谢、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

    您能否提供电路原理图? 计时器配置的工作频率是多少?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当然。  请查看附件。
    我们用于触发的连接电容器介于1nF - 3nF 之间
    频率很重要并在200Hz 至1kHz 之间进行调谐、然后通过连接到微控制器的双路反相缓冲器进行数字化。

    寄存器 Marc

    e2e.ti.com/.../Scan2024_2D00_06_2D00_13_5F00_212919.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

    这看起来不像标准计时器配置、因此我需要对其进行仿真才能理解它。 下面是标准非稳态配置。 目标是否为非稳态配置? 它是否可能需要如下所示连接阈值和触发器?

    -Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您的答复。 2和6实际上也已连接。
    Rb 是可调的、因此我们可以将输出频率调优到上述范围。
    您可以添加什么来提高信号质量吗?

    寄存器 Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marc、  

    我目前正在考虑范围设置或配置问题之外可能会发生什么情况。 如果连接了引脚2和6并将 RESET 拉至高电平、则在输出端没有除正常干净方波之外的任何其他理由。  

    有几件事可以帮助我们做一个消除的过程将是  

    • 移除连接到电源的二极管
    • 将电位计更换为常规电阻器
    • 断开与附加电路的输出连接、仅在空载的情况下测试输出。  

    重新创建以下波形以及您的值、并显示电容充电和放电以及输出。 示波器上的电容波形测量值应显示1/3VDD 和2/3VDD 跳闸点、这些跳闸点应与输出波形一致。 也可以在示波器上看到频率测量。  目标是隔离到一个非常简单的计时器设置并检查功能。 如果器件仍显示此行为、则可以尝试使用全新的器件。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    再次感谢您的答复。

    我检查了您提到的项目、但这不是主要问题。 该电路由似乎具有噪声电源的 USB 集线器供电。  由于我们想继续使用 USB 电源、因此可能需要使用合适的直流/直流转换器来改善噪声。 您有什么建议或可以推荐的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marc、  

    我很高兴发现了这个问题。 是的、如果电源有噪声或在运动、这可能会产生并发出问题、因为2/3和1/3跳闸点是由从电源向下到比较器输入的分压创建的。 要获得噪声超低的电源、您可以考虑使用线性和低压降稳压器或 LDO。  

    LDO 产品列表:

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    如果使用 LDO 存在功率限制、则可以选择直流/直流转换器。  

    下面是 TI 直流/直流产品的链接。  

    https://www.ti.com/power-management/dcdc-power-modules/products.html

    根据您对何种器件感兴趣、我可以将此主题转给我们的 LDO 专家或直流/直流专家、进一步获取有关这些产品的支持。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    非常感谢您的答复和良好的支持。
    我们可以使用 TPS73250-NE555等 LDO 独立于数字后处理为 NE555 EP 供电、或者如果我们全部供电、则需要寻找直流/直流转换器、因为之后我们需要根据150mA 之间最高2A 的设置为其供电
    一般来说、在我们的情况下、隔离式直流/直流转换器会有什么优势吗?
    如果需要、您可以移动报头。

    谢谢、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marc、  

    我已经移动了支持直流/直流转换器侧的主题。 希望这有助于解决应用电路中的问题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢、我会等他们回复。

    另一个问题与温度有关。 我们可以看到周围的温度/嗡嗡声的影响、可能反映在电容器中、它会改变输出频率。 您如何建议我们补偿这些环境影响? 您是否知道一个有效的解决方案? 谢谢!

    此致、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、我没有收到来自直流/直流转换器侧的消息。 您可以再次检查还是我应该自己发布新问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    抱歉错过了、您在寻找哪种直流/直流转换器?  我建议你可以启动一个新的线程,你可以指定 Vin 范围和所需的 Iout。  我们关闭这个线程。

    谢谢、此致。