This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输入时钟电压范围

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391527/lmx2582-input-clock-voltage-range

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMK6C

工具与软件:

LMX2582数据表将差分交流耦合的 REFv (输入信号路径)指定为0.2-2Vppd。

单端 CMOS 的输入电压要求是什么?

我们打算使用 Si510 (3.3V CMOS 型号)作为输入。  它是 VOH :>2.805V 和 VOL :<0.495V 。 这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅下面的 OSCin 要求。 单端信号的电压摆幅不应高于2Vpp。  

    您需要对 CMOS 时钟进行电压分频。 或者、如果在驱动50Ω 负载时晶体的电压摆幅将降至2V 以下、则这比分压器更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 SIT8008BI-11-33E-100.000000G、其相位抖动(12kHz 至20MHz)为2.3ps、周期抖动为3ps、作为输入振荡器、并将使用类似于 LMX2582 EVB 的分压器。

    PLL 是否可以接受这些抖动值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    存在可接受的值。  

    您是否能够考虑使用 TI 的 LMK6 BAW 振荡器?  
    我们拥有功能等效100MHz BAW 振荡器、与您考虑使用的 SiTime 振荡器相比、其 RMS 抖动更出色。 由于参考时钟总是 对整体抖动性能影响最大、因此这些方法将提供更好的性能

    您可以将 LMK6c Vdd 设置为1.8V 而不是3.3V、从而无需使用分压器来降低摆幅并低于 LMX2582 OSCin 引脚的2Vpp 最大规格。  

    正如我的同事 Noel 所提到的、如果您的负载在驱动50Ohm 负载时将摆幅降低到2V 以下、这将优于使用分压器。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    我试图尽量不更改现有设计。 对于1.8V、我们可能还必须引入新的电源 IC。

    但在接听电话之前、我会考虑使用 LMK6、并与我们的其他现有器件进行验证。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您可以利用3.3V 电源并通过分压器减小摆幅、或者在负载为50欧姆时、摆幅可能会降低<2Vpp。  
    如果您希望进一步了解 TI BAW 振荡器、我可以在 AE 中循环。 我们很乐意为您提供帮助、并提供可满足您所有时钟需求的解决方案!

    此致、  

    Vicente