This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:缓冲器不能正常工作。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1390817/cdclvd1204-buffer-is-not-working-properly

器件型号:CDCLVD1204
主题中讨论的其他器件:TX7516

工具与软件:

来自时钟缓冲器的输入正确进入。
但结果出来了所有的争吵。
SMT 似乎没有任何问题...  

所有四个输出也发生了同样的情况。
我移除了缓冲芯片并将输入信号直接焊接到焊盘上。
它工作正常...
您已经确定缓冲芯片不能正常工作。
问题可能是什么>?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在周四之前回复您。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我们需要使用直流耦合来实现它。 我将在 tx7516上使用 TX_SYNC 时钟来编写它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。  明天我要介绍实验室。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunmi、

    很抱歉耽误你的时间太长。 您的输入看起来是正确的。  一些问题:

    "壁球"是否仅出现在第一个脉冲上?

    您的运行频率是多少?

    您的输出端是否有端接电阻器?  如果不是、探头/示波器中的终端是什么?

    电源的蓝色线是否为电源?

    此致、

    会的