This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391332/bq32000-bq32000

器件型号:BQ32000

工具与软件:

BQ32000DR  
你(们)好
我想知道、如果不在设计中使用 IRQ* PIN、我可以对该 PIN 做些什么。
请向我建议解决方案。
比您高。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:  

    如果不使用 IRQ 引脚、则可以将其保持悬空。 另一种选择是通过4.7k Ω 上拉电阻将其连接到 VCC、并将 FT 编程为0、将 OUT 编程为1。 这将确保 IRQ 输出始终被拉至高电平。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。