This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:配置寄存器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391662/lmx2582-configuration-registers

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

我们 计划将 HMC830LP6GE 替换为 LMX2582RHAT。

根据  HMC830LP6GE 设计、 输出频率(Fout)为28.125MHz、(min)为1800MHz、(max)为 Fout。 FVCO 为1800MHz。

  1. 现在、我们要移动 LMX 器件、我们要保持相同的 Fout。 此操作的寄存器配置应该是什么?
  2. 是否有任何方法可以使 Fvco 与旧设计相同? 还是无关紧要、因为 PLL IC 仅将其重用用于内部配置目的? 如果可以保持相同的 Fvco、请共享相同的寄存器设置。
  3. 我们计划使用100MHz 输入 CMOS 晶体、以便与现有设计保持不变。 这是一个好主意吗? 或者是否应该考虑使用任何其他输入来获得更好的性能?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMX2582中的 VCO 覆盖范围为3.55GHz 至7.1GHz、您可以使用内部输出分频器获得28.125MHz 至1800MHz 输出。  

    100MHz 输入良好、CMOS、正弦波或差分时钟是可以接受的。  

    您可以尝试使用 TICS Pro (www.ti.com/.../TICSPRO-SW) 进行配置、例如: