This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:到 CML 的差分输出

Guru**** 2584665 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392143/lmx2582-differential-output-to-cml

器件型号:LMX2582

工具与软件:

您好!

我将把 LMX2582的输出连接到时钟缓冲器 HMC744LC3、该缓冲器接受具有以下特性的 CML 差分输入。

PLL 器件是否支持 CML 差分输出? 如果不是、如何连接到仅接受 CML 输入的上述时钟缓冲器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!  
    差分输入范围是0.1 - 2Vpp。  
    这意味着您希望 LMX2582的射频输出功率不超过~10dBm (2Vpp)
    如我在下面附上的主题中所述、您可以调节 LMX2582的射频输出功率:  

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1390415/lmx2582-input-and-output-clock

    射频输出功率(或非射频中的电压摆幅)可通过 R46[13:6](OUTx_PWR)进行调节
    例如、如上面的图6-13所示、假设列出的测试条件为5.4GHz 输出、如果我们将 OUTx_PWR 设置为"10"且负载为50欧姆、则预计输出功率约为4dBm (单端)。  
    4dBm 对应于大约1Vpp。  

    将输出电平调整到时钟缓冲器的范围内。  

    在边注- 您是否仍处于设计阶段? 我可以邀请其中一位缓冲器专家来帮助您选择 TI 等效缓冲器吗?

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    我现在获得了该工具、并将对其 进行反复操作、看看要设置什么。

    是的、我们正处于设计阶段。 您可以请您的专家与我联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  

    让我在 AE 中循环缓冲区进入该线程。  
    如果您想离线与他们交谈、请告知他们。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我可以有他们的联系人吗?  我还 为它创建了一个单独的线程。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    我已将其添加到该线程和您创建的单独线程中-它们将很快回复。  
    如果我已经帮助您并解决了您有关 LMX2582的问题、您可以帮我一个忙、并将该主题标记为已解决?

    谢谢!

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vincente 的支持。 我还有一些专门关于输出侧端接的问题-但我将关闭该主题并创建一个新主题