This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582的输出缓冲器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, ADC12D1800, CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392465/lmx2582-output-buffer-for-lmx2582

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: ADC12D1800、LMX1214 CDCLVP1102

工具与软件:

您好!

我们之前使用了 HMC830LP6GE (作为 PLL)和 HMC744LC3 (作为时钟缓冲器)。 由于我们要移至 LMX2582RHAT、请建议使用合适的缓冲区。

1:2扇出缓冲器要求:

  • Vin 3.3V
  • 1个输入通道就足够了、可以接受 LMX2552的差分输出通道1
  • 最大数据速率/时钟速率:14Gbps/14GHz (PLL 的输出频率将设置为 28.125MHz、(min)到1800MHz、(max))
  • 输出类型 CML
  • 差分输出振幅为1100mVpp
  • tpd 120PS
  • D1至 D2偏差<2ps
  • 其他高于 HMC744LC3的抖动和损耗参数
  • 缓冲器的输出将由开关选择并用作 ADC12D1800 ADC 的采样时钟(CLK+/CLK-)



    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LMX1214具有类似的规格、是一个四通道缓冲器。 请查看该应用手册。

    https://www.ti.com/product/LMX1214

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    该器件的大小几乎是现有缓冲器的两倍。 在更小的尺寸中是否有具有类似功能的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    由于您的最高输入频率为1.8GHz、您是否会考虑其他通道间偏斜较大的缓冲器? 如果需要小于2ps 的偏移、则必须使用大于10GHz 的缓冲器、例如 LMX1214和 HMC744。  

    例如、我们有 CDCLVP1102、它是一个采用16-QFN 封装的2输出缓冲器。 通道偏移最大为10ps、tpd 最大为450ps