This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:斜坡速度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393781/lmx2594-ramp-speed

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

我注意到贵公司的 LMX2594芯片具备频率扫描功能、有一些问题需要咨询。 首先、LMX2594的扫描速度有多快? 我们希望达到最快的扫描速度;其次、在频率扫描过程中时间和频率之间的关系能否准确预测、因为我们不确定 VCO 是否会自动锁定、需要多长时间、分频器的切换是否会导致频率扫描过程中的不连续性。 最后、例如、如果我们需要4G 到10G 的斜坡信号、我们应如何配置该信号以实现更快的扫描速度? 您能否解释一下该中间过程、以便我们计算出时间和频率之间的关系。

期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhonglin:

    如果您需要在4G 到10GHz 之间扫描频率、则频率斜升功能不支持、因为4GHz 是分频输出、而10GHz 是直接输出。

    您需要手动对器件进行编程、以切换到所需的频率。 这意味着必须持续对器件编程以扫描频率。

    我们可以使用完全辅助方法来缩短频率开关时间。 有关详细信息、请查看以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336