This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:AMD SVI3

Guru**** 2812755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393196/tps549b22-amd-svi3

器件型号:TPS549B22

工具与软件:

您好!

我们找到了 MXL7630S-AQF-R  替代产品、需要支持 AMD SVI3。

https://assets.maxlinear.com/web/documents/mxl_mxl76xxp_flyer.pdf

您能给我们一些建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    MXL7630S-AQF-R 支持 PMBus、但不支持 SVI3、SVI3是一种与 Intel 的 SVID 类似的高速直接接口。

    对于 PMBus 1.3、我可以建议:

    TPS546x24A 或 TPS546x24S 系列(A、B 和 D、表示10A、20A 和40A)

    TPS546x25 (25A 或50A 时为 C 或 E)

    如果您需要具有 SVI3接口的器件、我会将您与支持这些产品的团队联系起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请分享给我们当地团队的 FAE zoe_ko@ti.com 和 Me JeffYC.Yang@arrow.com 、了解有关 AMD SVI3高电流降压的信息。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您正在寻找具有 AMD SVI3接口的高电流单相转换器吗?

    您是否具有输入和输出电压范围和电流额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我相信有人已通过电子邮件与您联系、因此我将使该主题显示为"TI 认为已解决" 请单击"这已解决我的问题"、以便我们可以关闭该主题。