This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:LMX2571EVN

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393054/lmx2571evm-lmx2571evn

器件型号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2571

工具与软件:

您好!

 我对 LMX2571EVM 板有两个问题。

  1. 根据用户指南文档第18页的图形、当 CHDIV1设置为4且 CHDIV2设置为64时、似乎支持-144dBc/Hz 的相位噪声。 CHDIV1和 CHDIV2是否可以通过 SW 命令设置? 通过这样设置这两个参数是否存在任何限制?
  2. 电路板似乎支持 FM 信号生成。 那么、是否有可能生成偏差为+/-75kHz 的 FM 信号、这是 FM 广播信号的要求?

提前感谢您的帮助。

此致、

Sungchan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungchan:

    CHDIV1和 CHDIV2都是可配置的。  

    使用内部 VCO 无法实现75kHz 频率偏差、必须使用外部 VCO 并调制 VCO。  

    请注意、LMX2571不直接支持模拟调制、可通过更改 PLL 的分数分子来实现调制。 该操作需要广泛的处理器支持。 有关详细信息、请参阅下面的应用手册。

    www.ti.com/.../snaa309

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

     感谢您的回答、非常感谢。

    此致、

    Sungchan