This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:LMK1D2102R - 50 Ω 正弦波输入支持

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387919/lmk1d2102-lmk1d2102r---50-ohm-sine-wave-input-support

器件型号:LMK1D2102

工具与软件:

尊敬的团队:

              我们正在 搜索扇出缓冲器(10 MHz)、该缓冲器接受单端50 Ω 正弦波输入 OCXO、并将其转换为方波 LVDS 参考时钟。

为此、我们计划使用 LVDS 缓冲器 LMK1D2102R。

1)请说明、LMK1D2102R 可用于接收单端50 欧姆正弦波输入?

2) 2)如果扇出缓冲器支持这种单端50 Ω 正弦波输入、建议的输入时钟端接是什么?

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  

    1) 1) LMK1D2102可以接受50欧姆正弦波输入、但随着压摆率降低、性能也会受到影响。  在10MHz 正弦波下、您将看到大约-150dBc/Hz 的本底噪声、以及大于1.5皮秒的12kHz -5MHz 的 RMS 抖动。  因此、如果这种性能下降水平是可以接受的、则可能仍然是可行的。   

    2) 2) 数据表中的图9-6 显示了如何将单端信号输入到 LMK1D2102中。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Will、

    感谢您的答复。

    此致、

    esakki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Will、

    感谢您的答复。 是否有其他方法可以提高 RMS 抖动值。

    此致、

    esakki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esakki,

    除了增加输入功率等级和摆幅之外、唯一一种 方法是 在将正弦波输入到 LMK1D 之前、使用 LMK1C1102将正弦波转换为方波、这样可以提高性能。   

    您是否需要 LVDS 输出?

    目前、我们的缓冲器产品系列不适合低频正弦波输入和差分输出。

    此致、

    会的