This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:无法运行的器件问题

Guru**** 2766685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393386/lmx2820evm-part-that-cannot-not-be-operated-issue

器件型号:LMX2820EVM

工具与软件:

对于此器件、我们是从 TI store 购买的、但操作存在问题。

未正确为电路板供电。

使用电源向 EVM 板施加3.3V 电压时、它将更改为 CC 模式、似乎会发生过流。

EVM 板似乎短路、但目视检查后似乎未发生短路。

您能否说明此问题的原因和解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    电源电流限制设置为1A 时能否重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好

    感谢您跟进此案例。

    我将在电源电流限制设置为1A 的情况下重试、并在解决该问题后向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noel

    根据您的要求、我们尝试将电源电流设置为1A、但该设置无法正常工作。

    当我们使用万用表测量电源的电阻时、我们发现测得的电阻约为40欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明此问题的可能原因以及解决此问题的可能解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不知道这可能是什么问题。 由于它不是开箱即用的、请联系客户服务以更换新的。