This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:使用 EMI 转换后的 IBIS 模型的 LVDS 输出 SIM

Guru**** 2584915 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1394074/lmk04832-sp-lvds-output-sim-using-converted-ibis-model-from-emi-sleuth

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 PSpice-for-TI 来针对 LMK04832-SP 的 LVDS CLKOUT 对之一执行 IBIS 仿真。 我将使用 EMI Slewuth 的 IBIS 到 PSpice 转换器工具 (无从属关系)并按照他们的说明操作。 我在使用单端输出的过程中很幸运、但这是我尝试的第一个差动输出。 它们似乎不提供 IBIS_OUTPUT 符号的差分版本、因此我使用了两个单端驱动器、其输入驱动为180度异相。 这是否合法?

原理图和生成的波形如下:

这里是否有人在这方面取得了任何成功?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    这样并不是因为输出驱动器会因设计和驱动器类型而变化。 可以看出、这种转换导致 LMK04832-SP 的占空比失真。 它应更接近~50%。 我们通常使用 HyperLynx 而不是 psice 来模拟模型。 您是否没有其他 ibis 型号读取器?

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您确认我的怀疑。  我的公司有 Hyperlynx、但我一直在避免学习另一个工具-我想是时候咬牙切齿了。   

    再次感谢、

    Rob