This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04101:CLK 输入端接电阻器

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391953/lmk04101-clk-input-termination-resistor

器件型号:LMK04101

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在其中一个设计中使用 LMk04101、IC 的参考时钟输入来自匹配为50欧姆的单端外部源。 我们是否仍需要在 LMK04101的交流耦合电容器之前在 CLKIN 的输入端实现50欧姆的接地端?

将50欧姆匹配的时钟源连接到 LMK04101的最佳方式是什么?

(注意:U8是 LMK04101)

此致、

Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratan:

    50Ω 是必需的、所以您当前的原理图是正确的。

    此致!
    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我是否可以知道使用此50欧姆电阻的原因?

    此致、

    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mangsatabam、

    这仅适用于正弦波源需要50 Ω 负载的情况(这很常见)。

    此致!

    Andrea