This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于 EEPROM 写入问题

Guru**** 2876060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393669/lmk03328-regarding-eeprom-write-issue

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您好、支持团队:  

我正在定制的 Intel 电路板中使用 LMK03328来为不同的 Intel FPGA 组提供自由运行时钟。 我已经让 I2C 接头能够与 TICS Pro 一起使用 USB2any。 我已根据上述 TICS 文件成功启动使用 TICS pro 的时钟。 现在、我正在按照步骤编写我的。 TICS Pro 配置至 EEPROM。 但在按照整步执行后、NVM 计数不增加、在 GPIO 2和3发生更改并且下电上电后、我将得不到时钟输出。 简而言之、EPPROM 中没有任何内容。  

怎么可能的原因. 此处遗漏的是导致 EEPROM 写入无法成功的信息?

在本例中、时钟必须保持自由运行。 如果没有自由运行的时钟、我将无法继续。 因此、我的项目将被延迟。 TI 团队是否可以拨打远程电话来紧急解决此问题。 我已经提供了定制电路板、usb2any 和 TICS Pro 设置。 如果 TI 团队可以提供紧急支持来使 EEPROM 写入成功、这将非常有帮助、因为我们正因此而陷入困境。  

快速响应。

e2e.ti.com/.../lmk03328_5F00_240MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在通过 TICS pro 进行配置时发现了另一个问题。 同时我在输出多路复用器中选择主基准。 我能够获得正确的时钟输出、并且还在 MSO 中验证了相同的输出。 但是、当我将输出多路复用器更改为 PLL1或 PLL2时、时钟输出会失真、从而使 MSO 无法读取频率。 这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry,

    在编程问题上、您是否按顺序按下(1a)、(2)和(3)按钮? 对于(2)按钮、使用 GUI 窗口的内容写入 SRAM 需要多长时间? 我已经看到,有时这个过程会"发生"非常快(<1s ),但实际上不会写入设备。 出现此问题时、重新加载配置文件已解决该问题。

    编程后、是否看到 CRC 错误? 该器件的当前 NVMCNT 是多少?

    对于 PLL 设置、写入所需设置后、请使用新的寄存器设置切换 PLLx_PDN 位以重新校准 PLL。 如果输入时钟是交流耦合的、则 需要将 AC_MODE_PRI 从"0"更改为"1"。 如果您能提供原理图、这也很有帮助。

    谢谢!
    Kadeem