This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:HMC744缓冲器的差分输出至 CML 输入

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392906/lmx2582-differential-output-to-cml-input-of-hmc744-buffer

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX1204

工具与软件:

您好!

TI 建议的 LMX1204对于布局很重要、输入电压也与当前设计不同。

因此、如果我需要根据上次讨论坚持使用 HMC744、 我知道可以将 PLL 的功耗调整为2Vpp 差分范围内(即、   对于50 Ω 负载、将 SE = 4dBm、1Vpp = OUTx_PWR 调整为"10")、以匹配差分摆幅。

  • 但是、PLL 的输出能否映射到缓冲器的输入电压范围要求(1.8V 至3.8V)?
  • 缓冲器需要使用交流/直流耦合。 要将 LMX2582的差分输出转换为 CML、 需要使用哪种端接/耦合方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我们应该将 LMX2582输出交流耦合到缓冲器。 输出摆幅应限制在400mVpp 单端或800mVpp 差分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    为了便于理解、您可以解释一下400mVpp SE/800mVpp 差分是如何到达的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    抱歉、应该说800mVpp SE 或1.6Vpp 差分。  

    这是因为最大值 缓冲器的 Vih 为 Vcc+0.5V、而输入已在内部偏置到 Vcc、因此摆幅应小于+500mV。