This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:无电源时的 I2C 上拉电阻

Guru**** 2547320 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1386755/lmk03328-i2c-pull-ups-with-no-power-supplying

器件型号:LMK03328

工具与软件:

尊敬的支持团队:

当 LMK03328未供电时、是否可以通过上拉电阻将 LMK03328的 I2C 线路(SDA、SCL)连接到与 VDD_DIG 不同的电源网?

根据数据表的第8.1节、 SDA (#25)和 SCL (#26)的绝对最大值为3.6V、可将其读取为独立于自身 VDD。

我的理解是否正确?

另一个问题:当未提供电源时、I2C 访问位于其他从地址的器件是否存在任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、只要 I2C 线路被上拉至3.3V、您就可以将上拉电阻连接到其他电源网。

    2.如果 LMK03328未加电、则在为其他从地址的其他器件供电时、假设这些器件确实供电正常、访问这些器件应该不会出现问题。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我还有一个问题。

    >1. 是的、只要 I2C 线路被上拉至3.3V、您就可以让上拉电阻连接到其他电源网。

    我希望 I2C 线路在1.8V 的电压下上拉、但它是否需要3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 线路需要上拉至3.3V

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 我明白了。

    谢谢!