This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:逻辑电平转换

Guru**** 2927830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108, LMK00338, LMK1D1208P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1394134/cdclvc1108-logic-level-translation

器件型号:CDCLVC1108
主题中讨论的其他器件:LMK1C1108LMK00338LMK1D1208P

工具与软件:

我正在尝试验证我是否 从2.5V 为 CDCLVC11xx 供电(因此我可以获得2.5V 输出)、我是否可以使用3.3V 信号驱动输入?  由于绝对最大额定值表指出输入电压最大值为 VDD + 0.5、我假设为否、但我认为这是值得问的。  我正在寻找一种高性能的电平转换器和1:8扇出缓冲器组合解决方案来替换一件过时的物品。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是正确的、在这种情况下、最大 Vin 电压将为3V。 但是、LMK1C1108可以工作、如数据表中的这篇声明所示:

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您提供的信息。  我找到了该器件、但我在邮件中遗漏的一点是、我要寻找没有同步使能输入的器件。  这是突发时钟、我正在寻找一个器件来扇出时钟和数据信号。

    谢谢!

    ——马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    请注意、LMK1C 用于缓冲时钟信号、而不是数据信号、因此我建议您使用数据缓冲器来分配数据。

    我们确实有 LMK00338、它具有针对每个输出组的单独输出使能。 因此、您可以使用一个使能引脚控制4个输出、使用另一个使能引脚控制4个输出、并使用第三个使能引脚控制奇异 LVCMOS 输出。 该器件也称为电平转换器。

    另一种选择是 LMK1D1208P、它具有独立输出使能端、并可通过3.3V 输入处理2.5V 输出。 没有任何有关电气特性规格的细节、但该器件在我们的产品系列中未标记为电平转换器、但我认为它应该会为您带来麻烦。

    此致!

    Andrea