This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:V INVTER 峰峰值最小值和最大值输出幅值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1394534/lmk00334-q1-v-differential-peak-to-peak-min-and-max-output-amplitudes

器件型号:LMK00334-Q1

工具与软件:

您好、您能告诉我   LMK00334-Q1的 V differential peak to peak min and max output 幅度是多少吗? 我有一个独特的应用、需要知道最坏情况下 的 V differential 峰峰值输出和最大输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AL、

    我们可以 根据单端绝对高/低电压计算此值。  MAX VOH = 920mV 和最小 VOL =-150mV 使绝对最大摆幅为1.07V、这种差分将为2.14V

    当最小 VOH = 520mV 且最大 VOL 为150mV 时、这意味着绝对最小摆幅为370mV、这种电压的差分值为740mV。  

    尽管创建最坏情况规格的最大值/最小值组合非常不可能、并且从标称角度来看、芯片的差分摆幅为1.62V。

    此致、

    会的