This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE556:SE556或类似基于计时器的 PWM 发生器

Guru**** 2613325 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3555-Q1, SE556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1394347/se556-se556-or-similar-timer-based-pwm-generator

器件型号:SE556
主题中讨论的其他器件: TLC555-Q1

工具与软件:

你好

我想知道使用其中一个 TI 计时器构建 PWM 发生器(将交流信号调制为 PWM 波形)的最佳方法是什么? 我需要 PWM 频率为1MHz 甚至略高。 另外还有一项要求是脉宽误差、我认为基于计时器的设计不可行、因此我要要求它尽量低。

谢谢