This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:LMX1204和 LMX2820配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393818/lmx1204-configuration-of-lmx1204-and-lmx2820

器件型号:LMX1204
主题中讨论的其他器件: LMX2820

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 LMX1204和 LM2820用于 JESD204B CLK。

他们有问题、如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们有关于 LMX2820和 LMX1204的问题。  

您能提供建议吗?

我想为 ADC 生成四个3.2GHz 信号、为 DAC 生成两个6.4GHz 信号、一个 JESD204B SYSREF (6.25MHz)、一个 LOGICCLK (200MHz)和一个 LOGICSYSREF (6.25MHz)信号。

Q1:是否可以从 LMX2820的 RFOUTA 和 RFOUTB 输出不同的频率?

Q2:接收侧(RFSoC)有一个 SYSREF 输入、RFSoC 的内置 ADC:8通道和 DAC:8通道共享一个 SYSREF 输入。 LMX1204的每个 CLKOUT 都有一个 SYSREFOUT、但可以使用任何 SYSREFOUT 吗?

Q3:LMX2820没有 SYNC 信号的输入端口。
将 SYNC 信号连接到 LMX1204的 SYSREFREQ 引脚、并将 LMX2820的 SYSREF 输出(SROUT 引脚)配置为不使用。
这不是什么问题吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    LMX2820可同时支持3.2GHz 和6.4GHz 输出。

    发送到 LMX2820的 SYNC 信号应转至 PSYNC 引脚(引脚5)。  

    LMX1204的输出是相同的、您可以使用任何 CLK 和 SYSREF 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    根据您的回答、SYNC 信号应连接到 PSYNC 引脚。


    我知道要将 LMX2820的 SROUT P/N (SYSREF)连接到 LMX1204的 SYSREFREQ P/N、
    然后将 LMX1204的其中一个 SYSREF 输出连接到 RFSoC?

    我的理解是否正确?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    正确。  

    LMX1204可以生成 SYSREF 信号(连续时钟或脉冲)、您也可以使用它来代替 LMX2820来生成 SYSREF 信号。  

    生成 SYSREF 的器件取决于客户的规划、两个器件都可以完成该工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢 您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi