This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:最大输入消耗电流

Guru**** 2868770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1393006/lmk1c1104-maximum-input-consumption-current

器件型号:LMK1C1104

工具与软件:

大家好!

我想知道此特定器件的最大输入消耗电流  、在 VDD = 3.3V 且所有输出均有效、50 Ω 负载、10 MHz 频率条件下工作时。

此参数通常在其他器件的数据表中标记为"流入 VDD 的总电流"。

数据表中讨论的是"内核电源电流"、我起初以为它是这个问题的答案、但它指的是每个输出都提供20mA 时的最大40mA。

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAB、

    下图显示了整个器件使用的内核电源电流。 在3.3V 时、该器件总共消耗~μ V 33mA。 如果您需要的不是这样的目标、那么输入消耗电流是什么意思? 仅输入驱动器消耗了多大的电流? 这有什么用?

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您的答复。

    如果每个输出(LMK1C1104为四个输出)都加载了50 Ω||5pF、器件的内核电源电流会是多少?

    此致、

    PAB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAB、

    遗憾的是、我们没有具有50Ω 负载的数据;但是、由于我们拥有的数据跨接于5pF 负载、因此我假设添加的50Ω 上的消耗相同、因为单独电容器的行为类似于开路。 并联添加电阻器将产生相同量的电流、电流将只是在电阻器上消耗。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,我感到困惑。 该器件如何才能为每个输出提供20mA (20mA x 4输出= 80mA)并 从电源获取33mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAB、

    器件不采用每个输出的33mA、整个器件(因此内核、输出、输入、内部电路等)都将消耗33mA。 当负载为5pF 时、每个输出平均消耗~μ A 6.3mA。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、我没有说它会获取每个输出的33mA。

    我知道整个器件、在其所有输出均处于活动状态时、将消耗(最大) 33mA (40mA)。 这很清楚。

    现在、每个输出的 负载为50Ohm||5pF、能够提供约20mA。 80mA 这样总结。  (我在这个论坛上问过这个问题)。

    对于该器件、当流经 VCC 或 GND 的整个40mA 器件有最大电流时、如何驱动80mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望能有所帮助的人。

    我不得不为自己找到答案。

    当他们告诉我每个输出都能够驱动高达20mA 时、他们没有提到 不会同时发生 .

    将所有输出并联、负载为50欧姆、它驱动约28 5mA、这与数据站上指定为典型内核电源电流的33mA 完全相关。

    希望它有所帮助。

    此致。