This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:EEPROM 寄存器

Guru**** 2930830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1395844/lmk5b33216-eeprom-registers

器件型号:LMK5B33216

工具与软件:

您好!

我想澄清一下寄存器:963,966,10210251057编程指南中指出配置可编程到 EEPROM 还是不可编程。

是否清楚地说明了哪些配置可编程?

谢谢!

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这些位仅用于配置 SYSREF 不会存储在 EEPROM 中。 我们建议使用 TICSPRO 软件来配置所需的寄存器设置。 TICSPRO 中的 EEPROM 页面还根据所需的.tcs 文件确定要编程的寄存器值。

    R963的通用寄存器说明(按位):

    寄存器名称 十六进制寄存器 十进制注册 位位置 字段中的位数 该设计的链接 EEPROM 设置
    OUT_0_CH0_BYPASS_SEL 03C3 963 7. 1. OUT0 Ch0旁路模式。 RW、ROM=Y、EEPROM=Y
    OUT_0_CH1_BYPASS_SEL 03C3 963 6. 1. OUT0 Ch1旁路模式。 RW、ROM=Y、EEPROM=Y
    OUT_0_CH0_NO_BYPASS_SEL 03C3 963 5. 1. OUT0 Ch0 SYSREF/CanDiv 模式。 RW、ROM=Y、EEPROM=Y
    OUT_0_CH1_NO_BYPASS_SEL 03C3 963 4. 1. OUT0 Ch1 SYSREF/CanDiv 模式。 RW、ROM=Y、EEPROM=Y
    OUT_0_CH0_SR_OR_CHAN_SEL 03C3 963 3. 1. OUT0 Ch0 SYSREF 或 Chandiv 选择。 RW、ROM=Y、EEPROM=Y
    OUT_0_CH1_SR_OR_CHAN_SEL 03C3 963 2. 1. OUT0通道1 SYSREF 或 Chandiv 选择。 RW、ROM=Y、EEPROM=Y
    OUT_0_SR_STATIC_SEL 03C3 963 1. 1. OUT0 SYSREF 静态选择。 RW、ROM=Y、EEPROM=N
    OUT_0_SR_DELAY_SEL 03C3 963 0 1. OUT0 SYSREF 延迟选择。 RW、ROM=Y、EEPROM=N

    此致、

    Jennifer