This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:XO 输入的削波正弦波应用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1395729/lmk05318b-clipped-sine-wave-application-for-xo-input

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

大家好、TI 系列:

我们在设计中使用 LMK05318B。 我们想将削波正弦波 TCXO 用于 XO 输入。 在数据表中、给定的 Vin-se 最小电压为1V。 但此条件是针对 LVCMOS 测试条件给出的。 这个最小1V 电压条件对削波正弦波有效吗? 我们是否能够使用800mV 削波正弦波 TCXO 驱动 XO 输入?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有以下脚注:

    为了满足数据表性能规格、最小压摆率应为0.5V/ns。 低于该值可能不再提供所需的性能。

    此致、

    Jennifer