This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:有关 LMKDB1108的抖动值问题

Guru**** 2862790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1396040/lmkdb1108-jitter-value-questions-about-lmkdb1108

器件型号:LMKDB1108

工具与软件:

嗨、团队:

我想询问有关 lmkdb1108时钟缓冲器的信息。 在 PCIe 5.0场景中使用时、数据表指出抖动典型值小于5fs。

我要询问抖动值。 缓冲器的时钟压摆率输入是否必须大于1.5V/ns? 对于缓冲器输入是否有任何其他要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    应遵循测试条件列中规定的压摆率和 CLKIN 摆幅以实现所需性能(即压摆率≥1.5V/ns 和输入振幅/摆幅 ≥800mV 和 ≤2000mV)

    此致!

    Andrea