This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:用于"D"封装 SE555DR 的 Theta JC 和 Theta JB

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1396365/se555-theta-jc-and-theta-jb-for-d-package-se555dr

器件型号:SE555

工具与软件:

您好!

我有兴趣获得适用于"D"封装 SE555DR 的 Theta JC 和 Theta JB。  SE555数据表仅为该封装类型提供了 ThetaJA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    根据要求、下面是 SE555D 的热性能信息。

    θ JA 的测量值 125. °C/W
    θ JC、顶部 67.5. °C/W
    jb 63.5. °C/W
    Psi JT 19.2. °C/W
    Psi JB 63.1. °C/W
    θ JC、底部 不适用 °C/W

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex!