This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:NA555DR-热阻

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392076/na555-na555dr-thermal-resistance

部件号:NA555

工具与软件:

我们能否获得此器件的结至电路板和结至外壳等热阻详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swadish:

    我已经提交了一个 申请 、我应该在2-3周内准备好 NA555DR 的热阻信息。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swadish:

    感谢您的耐心。 以下是 NA555DR 的热性能信息:

    θ JA 的测量值 124.6
    JC 71.3.
    jb 65.0
    Psi JT 21.0
    Psi JB 64.5.

    此致!

    Alex Curtis