This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:输入钳位二极管?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1396833/lmc555-input-clamp-diodes

器件型号:LMC555

工具与软件:

Hallo TI、

我想获取有关 LMC555输入结构的信息。 我在论坛上读到它有一些输入钳位二极管、但是数据表没有提到、"绝对最大额定值"中没有输入钳位限制。 (顺便说一下、输入的 GND-0.3V÷VCC + 0.3V 额定值是可疑的。)

问题的根源在于该电路。 输入交流耦合到 TRIGGER#。 当输入为低电平时、C3将向 VCC 充电、然后低到高转换将使 TRIGGER#上的电压上升到 VCC 左右、这是不正常的。 但是、如果 IC 输入具有连接到 VCC 的内部钳位二极管、则无需添加外部二极管。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabor:

    1. 如您已说明、触发器引脚上的电压不能超过 V++0.3V (本例中为3.6V)、因为这将违反该器件的绝对最大额定值。  
    2. 您需要在外部添加输入保护。 该器件具有 ESD 内部保护、并非用于过压保护。 请参阅我们有关电气过载的 TIPL 内容、获取有关选择外部保护二极管的指导、可以 在此处找到。

    此致、

    Alex Curtis