This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SPI 用法

Guru**** 2586445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392532/lmk04828-spi-usage

器件型号:LMK04828
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在定制电路板中使用了 LMK04828和 ADC IC。 这两种模式都通过来自处理器的单个 SPI 进行控制、该 SPI 具有两种不同的芯片选择。 是否可以使用单个 SPI 控制器连接到两个从器件、或者 LMK 是否需要任何专用 SPI。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下周会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    这一点不重要、您能很快检查一下吗

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal,

    是的、您可以共享 SPI 时钟和数据线。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您对上述请求的确认。 另一个疑问是、如果我们与 LMK04828和 LMX2594共享 SPI、将会导致任何问题。

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    如前所述、数据和时钟可以共享、但每个器件都需要自己的#CS 信号。

    此致

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    在 E2E 链接下方、显示存在与通过 SPI 进行读取相关的问题  

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1274601/lmx2594-lmk-and-lmx-spi-read-issue

    您能否确认这一点

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能确认吗?

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:  
    根据我的理解、 LMK 器件输出回读引脚不支持 tri 状态选项、因此您无法与其他器件共享此线路。  
    鉴于您可以设置 MUXOUT tri 状态、LMX2594不会出现此问题。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么我们无法共享 SPI 线路呢? 之前有人告诉我们可以在该线程本身中共享 SPI。 如果我通过电平转换器来避免此问题会怎样。 这有什么帮助吗?

    此致、
    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushal,

    如前所述、您先前共享的线程、特别是 SDIO (回读引脚)不具有高阻抗功能、不能用于多器件 SPI 总线。

    您可以使用其他 GPIO (CLKin_SEL0、RESET 等) 引脚之一 通过外部上拉电阻设置为开漏输出、而不是使用 SDIO 引脚。  这应该允许为多个器件提供高阻抗输出和适当的 SPI 功能。

    此致、

    会的