This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:CDCE6214所需频率输出的设计审查和示例代码...

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1396101/cdce6214-cdce6214-design-review-and-sample-code-for-desire-frequency-output

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助检查客户原理图和输入注释。

和提供了一个设置来通过引脚19/引脚12通过 I2C 对该 IC 进行编程、以实现以下频率。

输入来自25MHz 晶振。

       (a)。 OUT1为40MHz。

       (b)。 OUT2是2.01MHz。

       (c)。 OUT3为25KHz。

       (d)。 OUT4为2.00MHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这是我们可针对2.01MHz 时钟实现的最接近结果-请注意、OUT2和 OUT3不提供 LVCMOS 作为选项、而是 LVDS 或 LP-HCSL (从0V 摆动到0.75V):

    e2e.ti.com/.../CDCE6214_5F00_Peter_5F00_Tseng.tcs

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于 OUT2和 OUT3无法提供 CMOS 输出、我仍然需要 CMOS 类型的2.01MHz 输出、因此我想更改设计:  

    我是否可以使用20MHz 晶体、然后将 OUT0设为40MHz、将 OUT1设为2.01MHz、将 OUT4设为2.00MHz?

    在本例中、全部3个快速时钟输出均为 CMOS 类型。 不太重要的25KHz 慢时钟仍可以位于 LP-HCSL 0.75V 类型的 OUT3中、我可以使用电平转换器来获取 CMOS 类型25KHz 信号。

    请帮助再次检查并提供设置(如果可行)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这里的问题是、使 OUT0成为40MHz 时钟的唯一方法是使用基准倍频器并选择其作为 OUT0的源。 这将输出40MHz 时钟、但占空比将输出  不会 为50%。 如果可以、我可以为您创建该配置。

    谢谢!

    Kadeem