This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:CDCE937P

Guru**** 2765465 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1387493/cdce937-cdce937p

器件型号:CDCE937
Thread 中讨论的其他器件:CLOCKPRO

工具与软件:

您好!

您能否确认 CDCE937PWR 器件已预编程? 或者如何编程 I2C 或电阻设置?

请查看以下原理图以供参考。 您能否建议如何设置所需的时钟输出(I2C 或电阻器设置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议如何设置所需的时钟输出(I2C 或电阻器设置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    CDCE937可以使用 TI ClockPro编程软件(www.ti.com/.../CLOCKPRO)以及编程板(https://www.ti.com/tool/CDCEL9XXPROGEVM)进行编程。  

    将 R6[0]设置为"1"会启动 EEPROM 写入周期、此时寄存器的内容将被写入内部 EEPROM。 使用 ClockPro 确定要用于编程的寄存器设置。
    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的支持。

    您能否确认设备已预编程?

    我可以使用电阻器配置来生成时钟输出、而不是 I2C 接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    该器件针对数据表中列出的默认设置进行了预编程、如所述  7.3.2默认器件设置

    如果需要将配置更改为除此之外的任何配置、则必须通过 I2C 完成。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我是否可以使用电阻器配置而不是 I2C 接口更改输出时钟、请查看下面的原理图、并建议所需的任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    必须 使用 I2C 为您的频率计划配置器件、因为它与数据表默认值不同。 使用 TI ClockPro 来确定寄存器设置。

    否则、我看不到任何明显的问题。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    在没有 I2C 编程器的情况下、我可以使用外部寄存器设置(上拉和下拉)来获取默认时钟输出(例如:24MHz、50MHz 等)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请确认所有输出时钟(Y1至 Y7)的出厂默认设置? 加电后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    必须  使用 I2C 编程来配置器件、如原理图所示。 如前所述、所有输出的出厂默认设置都与输入 XTAL 频率相同。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    其中一个 EVK 板(DE0-Nano-SoC)出厂默认输出时钟请查看下面的原理图。

    出厂默认配置:是否正确?
    50MHz x2
    25MHz x3
    24MHz x2

    在时钟输出之上 PLL IC 已经预先编程?

    在上述电路中、I2C 未连接到任何主器件(MCU/MPU)、仅提供了网络名称、而外部电阻上拉至3.3V。 此外还给出了默认 I2C 地址、是否使用外部上拉电阻器?

    4.如果我使用上述参考电路,我是否可以期望相同的时钟输出?(没有编程)仅使用外部上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    1. CDCE937是什么  不会  每种功能。 您将需要通过 I2C 写入所需的配置、然后将其编程到 EEPROM 中。  
    2. 外部上拉电阻  必须 电阻器、如果这里没有、则会在 I2C 总线上的另一个点上组装。
    3. 你  必须 使用 I2C 配置将 CDCE937PWR 器件编程为此配置。 我无法替 Terasic 为  DE0-Nano-SoC 做些什么。 则他们可以在工厂执行此编程。

    谢谢!

    Kadeem