This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:PLL 和缓冲器配置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, ADC12D1800, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398030/lmx2582-pll-and-buffer-configuration

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX1214ADC12D1800

工具与软件:

大家好、团队成员:

1)如何配置/连接 PLL (P/N: LMX2582RHAT)和缓冲器(P/N: LMX1214)以及相同的电压兼容性。

2) 2)如果在 LVDS 模式下将缓冲器的一个输出连接到 FPGA、那么我们也可以将另一个输出连接到 ADC (P/N:ADC12D1800)吗??? ADC 采样时钟是否接受相同模式?

提前感谢。

此致、

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha 您好!  
    1.请注意、LMX2582具有集电极开路输出、需要外部上拉/  
    假设3GHz RFout 带有50欧姆的上拉电阻(用于实现良好阻抗)、我们可以预期大约8dBm 的射频功率。  

    输出功率可通过寄存器配置进行调节。 另请注意、您可以使用电感上拉来实现更高的输出功率、但代价是要匹配。  

    LMX1214是一款射频缓冲器和分频器。 以下是输入要求。  

    只要输入摆幅在0到10dBm SE 范围内、就不会有问题。  

    LMX1214还具有可调节输出功率。  

    2.是的。LMX1214是一款1:4缓冲器、因此您可以利用任何其他输出。  
    根据 ADC DS、采样时钟规格如下:  

    此致、  

    Vicente