This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:设计问题放大器;原理图检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1388379/cdce6214-design-question-schematic-check

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK3H0102.

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户想知道是否可以将 CDCE6214在 Y1P 上设置为输出2MHz、在 Y4P 上同时设置为输出32kHz?

是否有任何设置可供您参考?

您可以帮助仔细检查原理图吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您还能否提供 CDCE6214另一侧的原理图图像?

    是的、CDCE6214可以满足您的请求。 附件是具有该配置的十六进制文件(假设您使用的是25 MHz XTAL 输入)。

    e2e.ti.com/.../2MHzand32kHz_5F00_HexRegisterValues.txt

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cris:

    请参阅随附的。

    另一个问题、客户想知道是否可以同时设置输出 Y1P=8192K (8.192M)和 Y4P=4000K (4M)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    原理图看起来不错、但 REFN 可以保持悬空。

    遗憾的是、该器件无法同时生成8.192和4 MHz、因为它们在 VCO 范围内没有公共倍数。 LMK3H0102可以满足这一需求、而且不需要外部基准输入。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    或者、如果您使用32.768 MHz xtal、则可以使用 CDCE6214来生成所需的频率。  

    此致!

    CRIS