This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:电路测试问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1397732/bq32000-circuit-test-issues

器件型号:BQ32000

工具与软件:

你(们)好

我想请您确认 BQ32000的 PIN7_IRQ 是否可以输出32.768kHz 方波?

谢谢!
Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Boyan、

    IRQ 引脚没有此功能。

    谢谢!

    Kadeem