This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:关于 LMK03806的问题

Guru**** 2615315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1397742/lmk03806-question-about-lmk03806

器件型号:LMK03806

工具与软件:

您好!

我的客户对 LMK03806有一些疑问。

问题1。 LMK03806具有如下所示的电荷泵增益调节选项。  每个设置值对 PLL 运行或环境有何差异?

 Q2.为确保获得所需的输出频率、LMK03806的基准输入的频率容差是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    1. 有关电荷泵电流、请参阅数据表中的以下线路:

    2. 数据表指出基准输入可以在1MHz 和500MHz 之间(最高可在200MHz 下进行生产测试)。 如果 PLL 锁定到某个频率、那么只要产生的 VCO 频率处于可接受的范围(2.37GHz 至2.6GHz)内、PLL 就会跟踪基准频率。

    谢谢!

    Kadeem