This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102DQFR SCH 审核

Guru**** 2616445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1395388/lmk1c1102-lmk1c1102dqfr-sch-review

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 在 MDC 时钟缓冲器的设计中、我们有 LMK1C1102DQFR

1.您能否查看随附的 SCH、谢谢

对于 MDC/MDIO 总线、MDIO 是开漏设计、可在标准中找到、

但是、MDC 推挽模式还是其他模式? 我在文档中找不到相关说明。

e2e.ti.com/.../MDC-clock-buffer.pdf

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    我们下周再见。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    LMK1C1102的原理图 似乎 已正确连接。

    我 加入处理器团队、协助解答您关于 MDC/MDIO 总线连接的问题。

    此致、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Will、感谢 Sandra:

    该时钟缓冲器的输出阻抗是50欧姆、对吧?

    好的

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    由于您使用的是3.3V 的 Vdd、因此输出阻抗为50欧姆。 您可以参阅表7.5中数据表上的规格

    LMK1C110x 1.8V、2.5V 和3.3V LVCMOS 时钟缓冲器系列数据表(修订版 D)(TI.com)

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    如果你得到了 MDC 的信息,也请分享给我,谢谢

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    您能否分享系统中使用的处理器、以便我们将问题转给相应的专家。

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    哦,这个 MDC 来自英特尔 CPU,也许我需要问我们的 CPU 团队

    此致

    Lisa