This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:高电压 LVCMOS 输出

Guru**** 2849470 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP, TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1397992/cdcm7005-sp-high-voltage-lvcmos-output

器件型号:CDCM7005-SP
Thread 中讨论的其他器件: TLK2711-SP

工具与软件:

您好!

Im 将 CDCM7005-SP 用作缓冲器、为4个 TLK2711-SP 器件计时。 以下是当前设置:

VCC、AVCC 和 VIN_CP = 3.3V

VCXO 输入为125MHz、也通过3.3V 电源供电。

输出为 LVCMOS

如下面的示波器捕获所示、紫色(CH3)是输入基准时钟。 绿色(CH4)是输出时钟。 从 CH4上可以看出、输出时钟的 PK-PK 电压非常大。 使 Pk-Pk 电压高达4.5V。 但是、由于 CDCM7005-SP 由3.3V 电源供电、因此根据数据表、输出 Pk-Pk 应为 VCC–0.1或3.2V。

我的第一个想法是电荷泵工作不正常? 纵观功能方框图、好像电荷泵正在为输出缓冲器供电。 因此、如果我们不稳定/未正确调节、这会解释输出电压摆幅大于电源电压的原因吗? CP_OUT 引脚当前在原理图上悬空、因此不确定这是否会导致不稳定。

 

谢谢你

Albert