This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:PCN 问题

Guru**** 2616995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392584/tlc555-pcn-question

器件型号:TLC555

工具与软件:

您好!

我们需要检查以下生产日期代码是否在 PCN 之前或之后  20231130002.1。

由于此 PCN 增加了新的晶圆厂场地和工艺。

(1) D/C:2401

(2) D/C:2236

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这两个器件好像都来自 PCN 之前。 如果可能、您能否提供完整的批号、以便我查找特定批号?

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    抱歉、这是我们从 TI 样片系统申请的、似乎没有完整的批次号。

    我们希望在 PCN 之后应用样片、但我们错过了 PCN 一个月的限制。

    是否有其他方法  在 PCN 之后应用样片?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于样片申请窗口已关闭、我需要联系负责 PCN 样片的团队、看看 TLC555CDR 是否可以做到这一点。  

    当我听到他们的反馈时、我会让您知道。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    非常感谢您的帮助、如果有任何好的新问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    我刚刚从 PCN 样片团队那里收到反馈、很遗憾、我们无法在订购窗口之外订购这些样片。 我的道歉。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我想知道我们何时可以从 TI store 申请更新版本的样片吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、  

    我对您的问题的理解是您需要订购最新版本的器件样片。 我对此的理解是否正确? 遗憾的是、这些器件都有库存、因此无法订购 PCN 之前或之后的特定批次器件。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    明白了、谢谢!